This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于I2S重新计时/采样速率转换的设备

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCI6214, SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666709/device-for-re-clocking-sample-rate-converting-of-i2s

主题中讨论的其他部件:CDCE913CDCI6214SRC4192

您好,

我有一个输出24位I2S输入的器件,其采样率如下:44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,176.4kHz, 192kHz。

我不能控制采样率,而且设备抖动也不是很好。

我需要做的是能够 使用具有更好抖动性能的参考时钟来重新对传入I2S数据进行时钟或采样速率转换。 是否有设备允许我使用硬件控制来执行此操作,我不想在当前设计中添加微控制器。

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Lenny:

    感谢您就此主题展开讨论。

    TI提供了一系列音频采样速率转换器,我确信其中一些转换器将具有自动输入速率检测功能。 您可以在采样速率转换器下的音频部分找到这些信息。 我们还提供一系列时钟设备,用作参考时钟。 您可以查看我们的产品组合,例如CDCE913或CDCI6214等设备。

    我希望这能有所帮助

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    我曾考虑是否可能使用SRC4192,但我无法判断此设备是否具有自动输入速率检测功能。 您是否可以推荐具有此选项的设备。

    我已经选择了参考时钟。 Crystek -- 24.576

    谢谢;

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Leo:

    SRC4192有一个功能调用"自动感应输入输出采样比率",因此我认为这意味着它可以检测输入速率。 这不是我们的产品,因此我建议您联系音频团队以获得准确答案。

    至于XTAL,我们最常用的设备是带有外部XTAL的CDCE913。 我还支持ppm频率调谐,如果您需要此功能。 它通过多路输出和集成PLL+VCO实现频率乘法,为您提供灵活性...

    我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子位于 音频论坛中,来自音频论坛的任何人是否对此部分足够熟悉? 我有更多的技术问题,这里有没有人可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经请求了一些帮助,以便能够回答你在SRC上的问题,此致,Simon。