This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:输出电压保护

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667392/tpa6133a2-output-voltage-protection

部件号:TPA6133A2

您好,

客户计划在应用中使用TPA6133A2与用于麦克风的48V幻象电源。
即使TPA6133A2输出错误地连接至48V电源,是否有任何保护TPA6133A2的措施?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akio,您好!

    明显的建议是将直流阻塞电容器放置在TPA6133A2的输入端,以将设备输入与幻象直流电压隔离。
    如果您正在寻找一种保护设备的方法,即使48V直接(错误地)连接到设备输入,我认为您应该寻找某种保护二极管。 48V与设备规格太远。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊万桑,

    客户设计的设备有耳机插孔,一些Canon连接器和麦克风插孔。
    他担心带有48 V幻象电源的Canon麦克风连接器会错误地与耳机(输出)插孔连接。
    我们不想添加输出直流阻隔电容器,因为TPA6133A2是DirectPath耳机放大器。
    他不想通过在输出中添加串行电阻来增加耳机放大器的输出阻抗。
    我认为防止此错误连接损坏器件的方法是在TPA6133A2电源和输出引脚之间添加二极管,48V幻象电源的输出阻抗应尽可能高,最大输出电流应尽可能小。
    您是否有其他措施?

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊藤山

    我还认为,保护器件输出免受这种情况影响的方法是添加保护二极管。
    在电路保护论坛上发布可能会提供更多或不同的方法来在这种情况下保护设备: e2e.ti.com/.../

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器