Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA6133A2 您好,
客户计划在应用中使用TPA6133A2与用于麦克风的48V幻象电源。
即使TPA6133A2输出错误地连接至48V电源,是否有任何保护TPA6133A2的措施?
此致,
Akio Ito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,伊万桑,
客户设计的设备有耳机插孔,一些Canon连接器和麦克风插孔。
他担心带有48 V幻象电源的Canon麦克风连接器会错误地与耳机(输出)插孔连接。
我们不想添加输出直流阻隔电容器,因为TPA6133A2是DirectPath耳机放大器。
他不想通过在输出中添加串行电阻来增加耳机放大器的输出阻抗。
我认为防止此错误连接损坏器件的方法是在TPA6133A2电源和输出引脚之间添加二极管,48V幻象电源的输出阻抗应尽可能高,最大输出电流应尽可能小。
您是否有其他措施?
此致,
Akio Ito