主题中讨论的其他部件:, TAS2555
我们的客户正在将TAS2560与Snapdragon配合使用,MCK输入为9.6MHz,FS为48kHz,寄存器设置如下。
电源是5V采用器,包含在EVM盒中。
第一次音乐播放效果很好,在bck和WCLK从DSP停止后 ,再进行第二次播放试验,即使bck和WCLK存在,声音也不会发出。
"Power Up Control 2"(开机控制2)显示0x05=1,检测到PWR_ERR。
"Interrupt Detected 1 Field Description"(检测到中断1字段说明)显示0x26=2a。 这是ASI CLK错误1,电流输出错误和SAR完成错误。
因为BCK和WCLK被停止。
以下是一些问题。
1.要恢复这种情况,我们是否应该在 每次移动回放时都执行软重置并重新加载所有寄存器?
我们尝试了“CLK_ERR_1寄存器”0x21到82,它将“重新启动时重新加载默认值”,但没有改进。
检测PWR_ERR和电流过的阈值是什么? 我们怎么能忽视这些标志?
0x04 G类或H类设置没有影响。
此致,
Mochizuki
R B[0]P[0]R[0]=0x0
R B[0]P[0]R[1]=0x0
R B[0]P[0]R[2]=0x1
R B[0]P[0]R[3]=0x20
R B[0]P[0]R[4]=0x7
R B[0]P[0]R[5]=0x0
R B[0]P[0]R[6]=0x0
R B[0]P[0]R[7]=0x40
R B[0]P[0]R[8]=0x81
R B[0]P[0]R[9]=0x83
R B[0]P[0]R[A]=0x2
R B[0]P[0]R[b]=0x0
R B[0]P[0]R[c]=0x0
R B[0]P[0]R[d]=0x8
R B[0]P[0]R[e]=0x10
R B[0]P[0]R[F]=0x41
R B[0]P[0]R[10]=0x5
R B[0]P[0]R[11]=0x0
R B[0]P[0]R[12]=0xc
R B[0]P[0]R[13]=0xb
R B[0]P[0]R[14]=0x0
R B[0]P[0]R[15]=0x2
R B[0]P[0]R[16]=0x0
R B[0]P[0]R[17]=0x0
R B[0]P[0]R[18]=0x0
R B[0]P[0]R[19]=0x0
R B[0]P[0]R[1a]=0x1
R B[0]P[0]R[1b]=0x40
R B[0]P[0]R[1c]=0x0
R B[0]P[0]R[1D]=0x8
R B[0]P[0]R[1e]=0x8
R B[0]P[0]R[1f]=0x0
R B[0]P[0]R[20]=0x0
R B[0]P[0]R[21]=0x02
R B[0]P[0]R[22]=0x3f
R B[0]P[0]R[23]=0x21
R B[0]P[0]R[24]=0x0
R B[0]P[0]R[25]=0x0
R B[0]P[0]R[26]=0x2
R B[0]P[0]R[27]=0x3
R B[0]P[0]R[28]=0x0
R B[0]P[0]R[29]=0x0
R B[0]P[0]R[2a]=0xf0
R B[0]P[0]R[2b]=0x32
R B[0]P[0]R[2c]=0x3
R B[0]P[0]R[2d]=0xd7
R B[0]P[0]R[2e]=0xc0
R B[0]P[0]R[2f]=0x3D
R B[0]P[0]R[30]=0x0
R B[0]P[0]R[31]=0x11
R B[0]P[0]R[32]=0x4
R B[0]P[0]R[33]=0x44
R B[0]P[0]R[34]=0x4
R B[0]P[0]R[35]=0x0
R B[0]P[0]R[36]=0x2
R B[0]P[0]R[37]=0x10
R B[0]P[0]R[38]=0x0
R B[0]P[0]R[39]=0x0
R B[0]P[0]R[3a]=0x0
R B[0]P[0]R[3b]=0x20
R B[0]P[0]R[3c]=0x30
R B[0]P[0]R[3D]=0xA
R B[0]P[0]R[3e]=0x0
R B[0]P[0]R[3f]=0x0
R B[0]P[0]R[40]=0x0
R B[0]P[0]R[41]=0x0
R B[0]P[0]R[42]=0x0
R B[0]P[0]R[43]=0x0
R B[0]P[0]R[44]=0x0
R B[0]P[0]R[45]=0x0
R B[0]P[0]R[46]=0x0
R B[0]P[0]R[47]=0x0
R B[0]P[0]R[48]=0x5
R B[0]P[0]R[49]=0x0
R B[0]P[0]R[4a]=0x0
R B[0]P[0]R[4b]=0x2
R B[0]P[0]R[4c]=0x13
R B[0]P[0]R[4D]=0x0
R B[0]P[0]R[4e]=0x0
R B[0]P[0]R[4f]=0x0
R B[0]P[0]R[50]=0x21
R B[0]P[0]R[51]=0x0
R B[0]P[0]R[52]=0x0
R B[0]P[0]R[53]=0x0
R B[0]P[0]R[54]=0x8c
R B[0]P[0]R[55]=0x3
R B[0]P[0]R[56]=0x1
R B[0]P[0]R[57]=0x0
R B[0]P[0]R[58]=0x3
R B[0]P[0]R[59]=0x6
R B[0]P[0]R[5a]=0x7
R B[0]P[0]R[5b]=0x81
R B[0]P[0]R[5c]=0x0
R B[0]P[0]R[5d]=0x80
R B[0]P[0]R[5e]=0x0
R B[0]P[0]R[5F]=0x0
R B[0]P[0]R[60]=0x0
R B[0]P[0]R[61]=0x0
R B[0]P[0]R[62]=0x0
R B[0]P[0]R[63]=0x0
R B[0]P[0]R[64]=0x0
R B[0]P[0]R[65]=0x0
R B[0]P[0] R[66]=0x0
R B[0]P[0]R[67]=0x0
R B[0]P[0]R[68]=0x0
R B[0]P[0]R[69]=0x0
R B[0]P[0]R[6a]=0x0
R B[0]P[0]R[6b]=0x0
R B[0]P[0]R[6c]=0x0
R B[0]P[0]R[6d]=0x0
R B[0]P[0]R[6e]=0x0
R B[0]P[0]R[6F]=0x0
R B[0]P[0]R[70]=0x0
R B[0]P[0]R[71]=0x0
R B[0]P[0]R[72]=0x0
R B[0]P[0] R[73]=0x0
R B[0]P[0]R[74]=0x0
R B[0]P[0]R[75]=0x0
R B[0]P[0]R[76]=0x0
R B[0]P[0]R[77]=0x0
R B[0]P[0]R[78]=0x0
R B[0]P[0]R[79]=0x60
R B[0]P[0]R[7a]=0x0
R B[0]P[0]R[7b]=0x0
R B[0]P[0]R[7c]=0x7
R B[0]P[0]R[7d]=0x0
R B[0]P[0]R[7e]=0x84
R B[0]P[0]R[7f]=0x0