This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:适用于Android操作系统环境的PCM2903C的USB驱动程序。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667353/pcm2903c-usb-driver-of-pcm2903c-for-android-os-environment

部件号:PCM2903C

各位专家,您好!

客户正在为智能手机附件应用程序寻找USB音频转换器。

他们 正在审查PCM29xxC。 那么,您是否会回答他们提出的低驱动因素问题?

1. PCM29xxC是否可与   不带驱动程序的智能手机Android操作系统配合使用 ?

2.客户是否需要 安装USB驱动程序或开发USB驱动程序?  

谢谢!

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jun-Ho,

    PCM2903C是一种音频设备,它使用操作系统中的本机USB音频编解码器驱动程序。 连接后,操作系统应自动识别它。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常感谢您的友好和快速回答。

    与PCM2903C一样,也有如下类似的部件。  这些设备 在USB驱动程序中的工作方式是否相同?    谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jung-Ho,

    正确,我们拥有的所有USB音频编解码器都使用相同的本机驱动程序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师