工具/软件:Code Composer Studio
在 TLV320ADC3101EVM-K中:我不知道如何通过AIC3204 SC设置参数
扬声器中可以听到来自麦克风的声音输入。
为了简化电路,我修改 了EVM板,如电路图。
1.use只有一个3.3V电压电平
2.use BCLK和PLL不是MCLK
我将 AIC3254-Recording_Playback.cfg 更改为 我所附的recording_playback33v.cfg,它运行良好。
但当我切断DIN和WCLK并更改我自己的inptut circut (当使用SW2=1且AVDD,DVDD和HPDD不短路时,它工作正常),
扬声器发出很大噪音。
如何消除这些噪音?
此致
邹晓红