This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:无明显原因进入关闭模式

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B, TAS5508C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/667212/tas5631b-going-into-shutdown-mode-for-no-apparent-reason

部件号:TAS5631B
主题中讨论的其他部件: TAS5508C

你好,

我遇到了芯片(TAS5631B)进入关机模式的问题。 根据数据表,进入关闭模式的唯一条件是"欠压"或"过电流"。 我知道它不是欠压,因为我正在测量电压轨,它是稳定的。 PVDD导轨高于47V,GVDD导轨高于12V。 我还认为它不是过电流,因为我甚至断开输出滤波器,使输出断路,然后它进入关闭模式。

我也尝试过不同的启动顺序,似乎没有任何效果。 奇怪的是,我让它工作了一两次(有一个负载,甚至通过它播放音乐),但我不能重新创造这些条件。

我使用TAS5508C作为PWM源,TAS5631B上的就绪信号保持高电平,因此我认为我的PWM信号有效。 我使用的是AD调制,因为这是TAS5508C允许的唯一调制。

不提供输入,因此仅提供50 % 占空比PWM信号,看不到差异。 只要我在nReset上应用HIGH (高),NSD就会变为LOW (低)。

其他哪些情况会强制TAS5631B进入关闭模式? 如何解决此问题的提示或想法?

提前感谢您的参与。

此致,

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pieter,

    您是否尝试过第二个放大器或电路板? 只是试着在这里交叉检查一下。

    如果没有输出LC滤波器,则不应操作我们的安培,没有负载也是正常的。

    如果启动时出现故障状态,您可能会看到PPSC。 这意味着其中一个输出(OUT_X)到PVDD或GND可能存在短路。 我会用仪表检查以确定。

    此致,

    -Adam