Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B, TAS5508C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5631B 主题中讨论的其他部件: TAS5508C
你好,
我遇到了芯片(TAS5631B)进入关机模式的问题。 根据数据表,进入关闭模式的唯一条件是"欠压"或"过电流"。 我知道它不是欠压,因为我正在测量电压轨,它是稳定的。 PVDD导轨高于47V,GVDD导轨高于12V。 我还认为它不是过电流,因为我甚至断开输出滤波器,使输出断路,然后它进入关闭模式。
我也尝试过不同的启动顺序,似乎没有任何效果。 奇怪的是,我让它工作了一两次(有一个负载,甚至通过它播放音乐),但我不能重新创造这些条件。
我使用TAS5508C作为PWM源,TAS5631B上的就绪信号保持高电平,因此我认为我的PWM信号有效。 我使用的是AD调制,因为这是TAS5508C允许的唯一调制。
不提供输入,因此仅提供50 % 占空比PWM信号,看不到差异。 只要我在nReset上应用HIGH (高),NSD就会变为LOW (低)。
其他哪些情况会强制TAS5631B进入关闭模式? 如何解决此问题的提示或想法?
提前感谢您的参与。
此致,
Pieter