This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1的封装与TPA3111D1-Q1不同

Guru**** 2539320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1-Q1, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666824/tpa3111d1-the-package-of-tpa3111d1-is-different-to-the-tpa3111d1-q1

部件号:TPA3111D1

为什么TPA3111D1的电极板比TPA3111D1-Q1大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这两种器件非常相似,但TPA3111D1-Q1可用于汽车应用,而TPA3111D1则不能。 如您所述,TPA3111D1-Q1的散热垫比TPA3111D1更小,但考虑到输出功率不高(10W级别),它不会影响散热性能。 对于这些较低输出功率的设备,第二个封装(较小的散热垫)的使用越来越多。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么它们不能是同一种设计呢? 以便我们可以通过一个布局使用任何人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我理解,但它们是为不同的应用而定义的- TPA3111D1用于消费市场,而TPA3111D1-Q1用于汽车市场。
    此致,
    郑少文