请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320ADC3101 您好,
我计划将 TLV320ADC3101连接到模拟MEMS麦克风。 为了简化设计,我想通过MICBIA引脚为MEMS麦克风供电。 这可以为麦克风提供足够的电流。 看看 TLV320ADC3101的数据表,它说
11.2 .2.4 MICBIAS
TLV320ADC3101具有内置偏置电压输出,用于偏置麦克风。 不得有意使用电容器
直接连接到MICBIAS输出以进行过滤。
"无有意电容器"位让我担心我可能无法做到这一点(即所需的去耦合盖和负载)? 下面是我的示意图的相关部分。 欢迎提出任何意见。
非常感谢,
比利