This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:连接MEMS麦克风并为其供电

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666718/tlv320adc3101-connecting-and-powering-mems-microphone

部件号:TLV320ADC3101

您好,

我计划将 TLV320ADC3101连接到模拟MEMS麦克风。  为了简化设计,我想通过MICBIA引脚为MEMS麦克风供电。  这可以为麦克风提供足够的电流。  看看 TLV320ADC3101的数据表,它说

11.2 .2.4 MICBIAS
TLV320ADC3101具有内置偏置电压输出,用于偏置麦克风。 不得有意使用电容器
直接连接到MICBIAS输出以进行过滤。

"无有意电容器"位让我担心我可能无法做到这一点(即所需的去耦合盖和负载)?  下面是我的示意图的相关部分。  欢迎提出任何意见。

非常感谢,

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Billy,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    当器件的MICBIAS是从片上波段间隙放大器导出时,数据表中的注释有效,如果MICBIAS配置为AVDD,则使用去耦合帽没有问题。 有关此功能的更多信息,请参阅我们的音频转换器Wiki本页。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的快速回复。

    谢谢,

    比利