This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253EVM-K:FWID无效/使用太旧的开发套件/ PurePath Studio太新?

Guru**** 2392215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253EVM-K, TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666456/tlv320aic3253evm-k-invalid-fwid-using-too-old-dev-kit-too-new-purepath-studio

部件号:TLV320AIC3253EVM-K

我正在研究如何启动和运行位于USB调制解调器接口顶部的TLV320AIC3253EVM-K开发板。 在Win10上,驱动程序看起来安装正常。 我刚刚获得PurePath Studio和所有支持应用程序/文档,并且已经快速入门(重新编写3253的3254示例)。 不幸的是,当我开始下载代码时,我收到一条警告,说该主板具有无效的FWID,并告诉我从下拉列表中选择合适的主板,但 TLV320AIC3253EVM-K未显示(  但TLV320AIC3254EVM-K确实如此)。 我想尝试一下,但不想冒险去试一下电路板。

当我从软件中心获取文件时,它只显示最新的(? 我假设)发布。 想知道是否有旧版本,我应该在某处获得。  
Inline image 2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    此问题表明PPS无法识别EVM的固件ID (FWID)。 我们的软件使用FWID来确定所连接的主板。 对于PurePath Studio,它没有任何功能用途,因此可以跳过此步骤来评估设备。 您只需将FWID选择字段留空,然后单击“确定”或单击“取消”按钮。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师