请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3253EVM-K 我正在研究如何启动和运行位于USB调制解调器接口顶部的TLV320AIC3253EVM-K开发板。 在Win10上,驱动程序看起来安装正常。 我刚刚获得PurePath Studio和所有支持应用程序/文档,并且已经快速入门(重新编写3253的3254示例)。 不幸的是,当我开始下载代码时,我收到一条警告,说该主板具有无效的FWID,并告诉我从下拉列表中选择合适的主板,但 TLV320AIC3253EVM-K未显示( 但TLV320AIC3254EVM-K确实如此)。 我想尝试一下,但不想冒险去试一下电路板。
当我从软件中心获取文件时,它只显示最新的(? 我假设)发布。 想知道是否有旧版本,我应该在某处获得。