This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:当线路驱动器/HP amp未使用时,建议使用DRX引脚的连接

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD, TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/666209/tas5753md-recommended-connections-for-drx-pins-when-line-driver-hp-amp-not-used

部件号:TAS5753MD
主题中讨论的其他部件: TAS5717

我的应用程序中不使用耳机放大器,以下连接是否正常? 我主要不确定充油泵的针脚。

DR_CP,DR_CN,DR_OUA,DR_OUTB:NC

DR_SDI,DR_INA,DR_INB,DR_VSS:GND

DR_VDD:3.3V (无去耦合盖)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!
    对于未使用的耳机通道,
    DR_INA,DR_INB,DR_OUA,DR_OUTB可连接至GND或保持浮动;
    DR_VSS可通过0欧姆电阻连接至GND;将DR_VDD连接至3.3V;
    DR_SDI可连接至GND;
    DR_CP可以是浮动的,也可以与3.3V绑定。 DR_CN可以是浮动的,也可以连接到GND。 它们之间的电容器可以拆除。
    请在此Wiki帖子中查找更多信息,它是关于TAS5717,但也适用于TAS5753MD。 e2e.ti.com/.../1645.tas5717-info</s>5717
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢肖恩。