请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5753MD 主题中讨论的其他部件: TAS5717
我的应用程序中不使用耳机放大器,以下连接是否正常? 我主要不确定充油泵的针脚。
DR_CP,DR_CN,DR_OUA,DR_OUTB:NC
DR_SDI,DR_INA,DR_INB,DR_VSS:GND
DR_VDD:3.3V (无去耦合盖)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.