This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有WiFi和蓝牙功能的数字音频混音器

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665634/looking-for-digital-audio-mixer-with-wifi-and-bt-capability

您好,

请推荐一个音频混音器开发套件或芯片,该套件或芯片能够接收来自不同来源的各种音频输入(模拟和数字):USB (C型) MIC,AUX等

因此,接收各种输入并能够智能管理要播放的音频,例如,如果从一个输入播放音乐,则音量与其他音频输入在可听的音量级别上平稳下降。

提供DSP选项。 输入源之间的平滑混合。 (管理2.1 和其他可能的扬声器集的声源)

无线功能也需要WiFi和BT

此致,

Sankardoss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    桑卡多斯

    我的团队不会制造这样的设备,但让我看看我是否可以让您与类似的设备联系。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,桑卡多斯,

    您能否提供有关您正在查找的音频设备要求的更多详细信息? 很遗憾,我们没有包含您提到的所有功能的模块。 我们可以为音频设备(如编解码器,ADC或放大器)提供最佳建议,但您可能需要联系我们的无线连接组同事,以获得他们对其他请求的建议。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师