请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
请推荐一个音频混音器开发套件或芯片,该套件或芯片能够接收来自不同来源的各种音频输入(模拟和数字):USB (C型) MIC,AUX等
因此,接收各种输入并能够智能管理要播放的音频,例如,如果从一个输入播放音乐,则音量与其他音频输入在可听的音量级别上平稳下降。
提供DSP选项。 输入源之间的平滑混合。 (管理2.1 和其他可能的扬声器集的声源)
无线功能也需要WiFi和BT
此致,
Sankardoss