请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3254 您好,
音频编解码器部件: TLV320AIC3254
我们在设计中使用上述音频编解码器部分。 我们需要解决方案来连接处理器USB端口和编解码器I2S接口。
请推荐符合规格的部件,如下所述:
- USB至I2S桥/控制器
- 支持8kHz至192KHz的可编程采样频率(与编解码器支持的相同)
- 数据宽度应具有16位(编解码器支持多达32位)或更多位。
请尽早告知我们解决方案。
此致,
Nitish Kumar