This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:USB至I2S桥接器/控制器的部件建议

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665732/tlv320aic3254-part-suggestion-for-usb-to-i2s-bridge-controller

部件号:TLV320AIC3254

您好,

音频编解码器部件: TLV320AIC3254

我们在设计中使用上述音频编解码器部分。 我们需要解决方案来连接处理器USB端口和编解码器I2S接口。

请推荐符合规格的部件,如下所述:

  • USB至I2S桥/控制器
  • 支持8kHz至192KHz的可编程采样频率(与编解码器支持的相同)
  • 数据宽度应具有16位(编解码器支持多达32位)或更多位。

请尽早告知我们解决方案。

此致,

Nitish Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nitish,

    I²S,我们没有USB连接到设备之间的桥接,我们过去使用TAS1020B连接旧的EVM,但现在这部分是NRND。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师