请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6422-Q1 您好,
我想设计单声道音频输出扬声器,并想知道此部件是否适用于此应用程序?
我的扬声器规格是:
- 输出功率=20W。
- 语音线圈的阻抗= 6.8 欧姆。
- 工作电压12V。
如果有用,请向我发送任何技术设计文档,帮助我并 解释 如何操作?
如果不有用,您是否建议此应用程序使用其它部件?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想设计单声道音频输出扬声器,并想知道此部件是否适用于此应用程序?
我的扬声器规格是:
如果有用,请向我发送任何技术设计文档,帮助我并 解释 如何操作?
如果不有用,您是否建议此应用程序使用其它部件?
此致,