This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:是否可以使用此部件设计单通道输出?

Guru**** 2392215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665705/tas6422-q1-possible-to-design-single-channel-output-with-this-part

部件号:TAS6422-Q1

您好,

我想设计单声道音频输出扬声器,并想知道此部件是否适用于此应用程序?

我的扬声器规格是:

  1. 输出功率=20W。
  2. 语音线圈的阻抗= 6.8 欧姆。
  3. 工作电压12V。

如果有用,请向我发送任何技术设计文档,帮助我并 解释 如何操作?

如果不有用,您是否建议此应用程序使用其它部件?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有一个问题。  20W时的THD要求是什么?  

    如果您有1 % DTC要求,则在12V直流和6.8欧姆负载下只能获得约10W。  在10 % DTC HD,6欧姆负载约为12.5瓦。

    如果将电源电压提高到大约17Vdc,则可以满足1 % 的电源要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应,
    我设计的器件将由12V汽车电池供电,要将电压提高到17V,我需要添加降压升压调节器。
    我没有关于THD的具体要求,也不知道它是否必须绝对是1 %。 此设计唯一的音频要求是使用此指定扬声器时的最低音量必须为100dBA (2 m 距离)。 是否有任何建议来进行此设计?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此要求不是基于电源。 它基于声功率。 您使用的扬声器必须能够通过汽车电压限制提供的功率达到所需的声功率。

    现在,回答原来的问题。 是否可以将TAS6422-Q1用于一个信道? 快速回答是肯定的。 这很容易,因为不需要将扬声器连接到应用原理图中的某个通道。 您需要以适当的数字格式生成一个信号通道,并确保将其定向到所使用的通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在扬声器规格上,提到输出DB =108 +/- 3dB (DC13V时)。 因此,我认为我们的扬声器可以达到所需的声功率。 有关TAS6422-Q1的两个问题:
    1. 您的芯片在该扬声器中的音频性能如何?
    2. 将两个音频输出组合成一个桥接器,而不是像您建议的那样只使用一个通道,性能是否有好处?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不理解扬声器规格。 DC13V没有意义,因为扬声器使用交流电压。
    1.这是一个非常开放的问题。 您对哪些性能规格感兴趣?
    2.如果扬声器为6.8 欧姆,您将无法通过并联两个声道的集成PBTL模式来提高功率。 此模式仅为较低阻抗负载提供更多电流。 6.8 欧姆扬声器在接通电源之前将受到电压限制。