This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:如何调试PCM1795

Guru**** 2533190 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664735/pcm1795-how-to-debug-the-pcm1795

部件号:PCM1795

您好,

我使用的是PCM1795,我提供时钟和数据,但没有模拟输出。 所有模拟输出的电流均为-1.2mA,无论数字输入如何。 我的设置的一些其他参数:

* 32位,右对齐格式

* SYCLK = 5MHz

* bck = 1.25Mhz

* LRCK = 19.5.3125万kHz (注:_不_音频应用,因此不是标准采样率。

*使用逻辑分析器验证所有时钟

*所有寄存器都处于其默认状态,但寄存器18除外,我将FMT设置为001

**我可以定期读回寄存器的内容,并且这些值是正确的。

**如果我将0x9200发送到控制端口,我将返回0x0010。

*已检查重置条件。 重置和配置之间的延迟足够长。 配置保持正常。

*所有电源均在额定电压的+- 1 % 范围内

如何继续调试此问题? 是否有任何方法可以读取波特率自动检测的状态?

此致,

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthias,

    如果您看到1.2mA无输入信号,则我怀疑您的配置存在电气问题。 在双极零输入(或静音)时,输出应为3.5mA。 您能否发布您的示意图?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的意见。 我确实专注于数字部分,因为我看不到任何关于电流的赞美的错误。 当然,0V应为~-3.5mA。 我检查了我的设计,发现我使用的TIA确实有R2R输出,但输入与R2R相差很远。 我的模拟通过将电流插入TIA (-)输入引脚来隐藏这一事实,当然这不会发生。

    我现在的工作假设是,替换运算放大器将会成功。 我将订购新部件,并在了解更多信息后向我报告。

    感谢您的帮助。

    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,如果您需要有关选择设备的帮助,请告诉我。

    www.ti.com/.../sboa237.pdf

    此技术说明可能也很有用。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我今天继续用另一个运算放大器调试模拟电路。 我正在使用此处描述的电路:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/23.5364万 

    TIA运算放大器具有轨对轨输入和输出。 我尝试了不同的值来偏置TIA +引脚,但我从未获得正确的0标度电流。 您能否提供DAC电流输出的等效电路,清楚地指示指定输出电流的方向? 我想让100 % 确信我理解输出。

    此致,

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    电流将从设备中流出。  RF左侧的电压电位应高于右侧。  您能否在示意图上记下您用于射频,分频电阻器和差分阶段电阻器的值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    TIA增益电阻器太大,因此实际上是在夹住滤波器。 问题是我将数据表中的负电流误解为进入器件(DAC吸入电流至0V)。

    感谢您的帮助,

    Matthias