Other Parts Discussed in Thread: PCM1795
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664735/pcm1795-how-to-debug-the-pcm1795
部件号:PCM1795您好,
我使用的是PCM1795,我提供时钟和数据,但没有模拟输出。 所有模拟输出的电流均为-1.2mA,无论数字输入如何。 我的设置的一些其他参数:
* 32位,右对齐格式
* SYCLK = 5MHz
* bck = 1.25Mhz
* LRCK = 19.5.3125万kHz (注:_不_音频应用,因此不是标准采样率。
*使用逻辑分析器验证所有时钟
*所有寄存器都处于其默认状态,但寄存器18除外,我将FMT设置为001
**我可以定期读回寄存器的内容,并且这些值是正确的。
**如果我将0x9200发送到控制端口,我将返回0x0010。
*已检查重置条件。 重置和配置之间的延迟足够长。 配置保持正常。
*所有电源均在额定电压的+- 1 % 范围内
如何继续调试此问题? 是否有任何方法可以读取波特率自动检测的状态?
此致,
Matthias