This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:主模式下无输出时钟

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/665493/pcm1802-no-output-clock-in-master-mode

部件号:PCM1802

大家好,

我的客户在主模式下使用以下示意图中的PCM1802。

但他看不到FSYNC,LRCK,SCKI,Bck,DOUT中的输出时钟。  

可能是什么问题?

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lacey,

    您能否分享有关设备配置的更多详细信息?这是Modex引脚上的设置? 另外,需要注意的是,应提供SCKI,因为这是主模式下设备的时钟源,SCKI上的时钟频率是多少?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的回复,我将在收到客户的信息后更新详细信息。

    莱西