请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3116D2 主题中讨论的其他部件: TAS5760M
您好,
请您就以下问题向我提供建议吗?
问题1. PWM切换频率
如果在主从同步模式下使用几个TPA3116D2,PWM切换频率(AM2/1/0引脚的配置)是否应该相同?
问题2. 从属同步模式
在没有主设备的情况下,是否可以将几个TAS5760M与从属同步模式一起使用?
如果 可能,请告诉我可应用于同步PIN的外部时钟频率。
此致,
加藤