This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:主从同步

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/664130/tpa3116d2-master-and-slave-synchronization

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件: TAS5760M

您好,

请您就以下问题向我提供建议吗?

问题1. PWM切换频率
如果在主从同步模式下使用几个TPA3116D2,PWM切换频率(AM2/1/0引脚的配置)是否应该相同?

问题2. 从属同步模式
在没有主设备的情况下,是否可以将几个TAS5760M与从属同步模式一起使用?
如果 可能,请告诉我可应用于同步PIN的外部时钟频率。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    输出PWM频率取决于AM0~AM2的设置。 当两个设备在主机和从属模式下使用时,它们共享相同的同步时钟(大约100kHz)。 请确保在配对/从属模式下使用两个设备时,时钟的信号完整性良好。
    关于TAS5760的问题,我认为TAS5760不支持此功能。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的及时回复。

    我了解Q1,但关于Q2有打字错误。
    请按以下方式将TAS5760M替换为TPA3116D2。

    问题2. 从属同步模式
    是否可以仅在不使用主设备的情况下将几个TPA3116D2与从属同步模式配合使用?
    如果可能,请告诉我可应用于同步PIN的外部时钟频率。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-SASN:您好,
    同步时钟为100kHz方波。 理论上,外部时钟可用于两台设备的同步时钟,但我们不建议用户这样做。 因为外部时钟的质量未知且失控。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您确认。

    我明白了。

    此致,
    加藤