This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:用于24V/28V系统的汽车放大器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662063/tas5421-q1-automotive-amplifer-for-24v-28v-systems

部件号:TAS5421-Q1

您好,

我们目前正在开发用于24V/28V系统的远程通信控制单元。 事实上,即使蓄电池电压在8V至36V之间变化,该模块也应正常工作。 该模块应包括一个汽车放大器,用于驱动4欧姆/10W扬声器。

TAS5421-Q1看起来适合但仅适用于12V电池电源。 您能否为 24V/28V系统提供一些替代产品?

提前感谢。

此致,

Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    目前,我们没有任何产品符合36V规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg先生,您好!

    非常感谢您的反馈。  

    在这种情况下,针对此类应用调整TAS5421-Q1的解决方法是什么? 我想在主蓄电池输入处使用降压-升压转换器来获得恒定的输出电压(~12伏)? 您有何建议?

    翻新,

    Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abderrahman:
    这是音频论坛,需要将此问题放在权力论坛上。 我不知道您的应用程序的电源要求,也不能为您提交完整的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abherahman,

    如果您在28V直流电源上使用降压转换器来产生符合我们工作规范的电压,我们的零件将满足数据表参数。  请将您的电源问题张贴到电源论坛,以获取降压转换器的答案。