请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5421-Q1 您好,
我们目前正在开发用于24V/28V系统的远程通信控制单元。 事实上,即使蓄电池电压在8V至36V之间变化,该模块也应正常工作。 该模块应包括一个汽车放大器,用于驱动4欧姆/10W扬声器。
TAS5421-Q1看起来适合但仅适用于12V电池电源。 您能否为 24V/28V系统提供一些替代产品?
提前感谢。
此致,
Abderrahman