This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:更改PWM切换频率的步骤

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/663030/tas5760m-procedure-to-change-pwm-switching-frequency

部件号:TAS5760M

您好,

请告诉我使用软件模式更改PWM切换频率的步骤。
那么,我对以下过程的理解是否正确?

-更改PWM切换频率的步骤
1.将两个信道静音
2.设置为休眠模式
3.关闭扬声器
4.更改PWM切换频率
5.从扬声器关机模式返回
6.从睡眠模式返回
7.取消两个频道的静音

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我们正在研究这一问题,Andy稍后会回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的快速响应。

    我期待着很快收到您的回复。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    您的顺序似乎相当合理。 最重要的是确保在切换频率改变之前关闭设备。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您确认。

    我还有一个问题。

    问题仅在于,如果在未关闭的情况下在正常操作期间更改PWM切换频率,则会发出咔哒声和砰砰声噪音。
    换言之,TAS5760M中没有损坏。
    我的理解是否正确?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    是的。 您的理解是正确的。 主要问题是"弹出并点击"。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致,
    加藤