请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3112D1 大家好,
我正在重新设计PCB的音频部分。 旧的一个使用AB类放大器,现在应替换为D类放大器。
第一个问题是放大器和扬声器之间的距离,它位于1 m 和50 m 周围。 第二个问题是负载阻抗。 主要使用4欧姆扬声器,但也有8欧姆扬声器。
在多个数据表或应用手册中,您可以阅读"在放大器和扬声器之间使用短线",根据所用扬声器阻抗,有不同的滤波器组件。
那么问题是:是否有使用放大器的参考设计,它与扬声器之间有很长的导线? 对于此类应用,是否有比TPA3112D1更好的设备?
感谢您的回复,此致,
Johannes