This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070的miniDSP音频均衡器是否有参考设计?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662580/pcm3070-is-there-a-reference-design-for-minidsp-audio-eq-of-pcm3070

部件号:PCM3070
主题中讨论的其他部件: PCM5142

PCM3070的miniDSP音频均衡器是否有参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,开始了,

    遗憾的是,我们没有关于PCM3070的具体示例,但我们有一些关于其它设备(如AIC3254)的示例。 我建议您下载并安装PurePath Studio的便携式版本,然后转到下面的位置并查看我们拥有的不同流程示例。

    C:\Users\username\Documents\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (便携式音频) miniDSP 5.95 \MyProcessFlows\Example Process Flows

    AIC3254的miniDSP与PCM3070中的miniDSP兼容并具有相同的功能,因此您可以使用AIC3254的示例作为PCM3070应用实施的参考。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我已下载并安装PPS,但没有关于音频均衡器的AIC3254示例。

    2、请直接发送给我关于音频均衡器的AIC3254示例,我的电子邮件是went.cao@wpi-group.com.Thanks!!!

    3、请将 零部件库的文档发送给我,我想知道零部件的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,开始了,

    请下载并安装PurePath Studio的便携式版本。

    作为参考,家庭版(您安装的版本)用于PCM3070和其它设备(如PCM5142)。 便携式版本适用于便携式编解码器和ADC (如AIC3254和ADC3101)。 便携式版本可以在下载家庭版本的同一页面上找到。 需要注意的是,便携式PPS的工艺流程版本不能与家庭版本一起打开,您可以使用便携式AIC3254工艺流程作为示例,但您需要在家庭版本中构建PCM3070的应用程序。

    我们没有组件的库文档,您可以在PPS中右键单击块并选择Help (帮助)选项来访问可用信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师