This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:差分PWM对端接

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/662147/tas5558-differential-pwm-pairs-termination

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5624A

您好,

我有一个使用TAS5558和TAS5624A放大器(2N) BTL和AD调制的设计应用。 关于将差分PWM驱动到具有光电隔离的8英寸背板中,TI是否建议使用紧密耦合或松散耦合差分对以及什么端接(如果有)?

此致,我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    我不确定你所说的“8英寸背板”是什么意思,你能详细说明吗? 由于速度相对较低,差速联轴器在这些设备上不是很具体。 在包含部件的EVM上,我们不进行长度匹配或50欧姆跟踪控制。 我们只需尝试将信号与合理的相对长度一起路由。 我们在同一个板上有带调制器和功率级的板,以及用更长的电缆将它们分开的板。 两者都不存在问题。

    通常,我们使用的唯一端接是~50ohm电阻器,与调制器和功率级之间的PWM信号串联。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答:Adam,8 "指的是轨迹长度。 最后一个问题: 要使用(2N) BTL AD调制为TAS5624A放大器提供差分PWM,是否可以从TAS5558仅接收一个正PWM输出,将其反转,并将正和反向信号用于  TAS5624A的input_A和input_B PWM输入?

    此致 ,我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    是的,您可以! 我们在一些主板上执行此操作。 理想情况下,您可以直接使用TAS5558的输出,因为您可以利用调制器的智能功能,但也可以按您的方式完成。

    如果您的问题得到解答,请单击"这解决了我的问题"按钮。

    此致,

    -Adam