Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3116D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661882/tpa3116d2-audio-amplifiers-forum
部件号:TPA3116D2我想使用 TPA3116D2 D类音频功率放大器,在PBTL模式下,为40至400 Hz,40 VA,可编程0-10 Amp RMS电流制作交流恒定电流源,THD低于0.5 %。
我会将限值电压更改为高于5A rms的输出,以便电压输出夹持在4.5 伏特RMS。 我将按照TPA3116D2EVM中的建议,对所有输出使用10uH电感。
在PBTL模式下,我是否会超过输出MOS晶体管的5.7 AMP最大电流额定值。
在这种情况下,建议的PVCC电压是多少。 我可以为这种情况要求16伏6安培电源适配器。
EMV原理图显示INPL和INNL引脚连接到GND。 这些电压通常偏压为3V,
在这种情况下,我可以连接到GND还是应该连接到带有这些引脚的1个UF的GND。