This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:音频放大器论坛

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661882/tpa3116d2-audio-amplifiers-forum

部件号:TPA3116D2

我想使用  TPA3116D2 D类音频功率放大器,在PBTL模式下,为40至400 Hz,40 VA,可编程0-10 Amp RMS电流制作交流恒定电流源,THD低于0.5 %。
我会将限值电压更改为高于5A rms的输出,以便电压输出夹持在4.5 伏特RMS。  我将按照TPA3116D2EVM中的建议,对所有输出使用10uH电感。

在PBTL模式下,我是否会超过输出MOS晶体管的5.7 AMP最大电流额定值。

在这种情况下,建议的PVCC电压是多少。 我可以为这种情况要求16伏6安培电源适配器。

EMV原理图显示INPL和INNL引脚连接到GND。 这些电压通常偏压为3V,
在这种情况下,我可以连接到GND还是应该连接到带有这些引脚的1个UF的GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ramakishna,
    负载阻力有多大? 如果输出电压可以达到4.5Vrms,输出电流可以达到10Arms,则负载电阻非常低。 在PBTL模式下,推荐的负载电阻的最小值为1.6欧姆,您可以在数据表中找到此信息。 如果负载电阻较低,效率就会较低。
    通过将INNL和INPL连接到GND来启用PBTL模式。 要启用PBTL模式,必须执行此操作。 请查找有关数据表的更多信息。
    www.ti.com/.../tpa3116d2.pdf
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ramakishna,
    如果问题得到解答,您可以帮助您解决问题吗?
    此致,
    郑少文