This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:最大输出功率(BTL)与电源电压图

Guru**** 2604175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661390/tpa3131d2-max-output-power-btl-vs-supply-voltage-graph

部件号:TPA3131D2

尊敬的各位:

我的客户正在考虑将TPA3131D2音频放大器作为5W立体声音频放大器解决方案。

它们需要最大输出功率(BTL,RL=6欧姆)与电源电压图,以实现精确的电源轨设计。

TPA3131D2的数据表中没有与下面的图片类似的图形(BTL, RL=6ohm)。

如果您有图形数据,请发送给我。

此致

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    我们将收集这些数据,感谢您的耐心!

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey,

    我们收集了10 % THD和1 % 模式下6欧姆负载的最大输出功率数据。 请注意,此测量值基于瞬时输出功率。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您提供信息和图形数据。

    此致
    Jeffrey