This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:电感器选择

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661639/tpa3221-inductor-selection

部件号:TPA3221

您好,

如果使用用于直流/直流转换器的XAL6060-103MEB或MLC1260-822MLB而不是采用PBTL配置的7G14J-100M-R,是否有任何问题?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    我们正在研究这一问题。 亚当很快就会回来。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的回复。

    我期待从亚当桑那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    选择输出LC滤波器时,请参阅我们的应用说明: www.ti.com/.../slaa701a.pdf

    本应用手册详细介绍了选择标准。

    在基本层面上,我不推荐您在上面所示的两个电感器。

    XAL6060在电感与电流曲线中具有较大的斜率,这意味着THD将受到影响。 我们需要从空闲一直到整个10A的尽可能平坦的电感,超过电流限制,这样THD与功率之间也将是平坦的。

    MLC1260看起来更好,但仍会损失5A的10 % 电感,这只是OC限值的一半。 饱和电流也非常低。

    查看上面的应用说明,您将看到我们建议的电感器在高达20A电流的电感变化通常小于2 %。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致,
    加藤