This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:AVDD上拉电阻器

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/661094/tpa3221-pull-up-resistor-for-avdd

主题中讨论的其他部件:TPA3221

您好,

请告诉我,上拉电阻器是否可以用1kohm ~ 10kohm连接到AVDD?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    哪个上拉电阻器?

    输出模式下的AVDD不应用于外部电路。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的及时回复。

    如果在复位控制中使用上拉电阻器,请告诉我如何将上拉电阻器与内部LDO连接,如下所示。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    我还有一个问题。

    请告诉我,如果将TPA3221与引脚捆绑模式配合使用,如何在内部LDO模式下处理/reset引脚?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤

    对于客户(非EVM)板,不需要TPS3802K33器件,因此不需要R32。 您或客户是否正在设计新的主板?

    通常,LDO输出只能用于设备本身的小上拉(磁头模式引脚等)。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不关注,什么是引脚绑定模式?

    我想您可能会问,如果使用内部LDO,如何将复位设为高电平。 在这种情况下,您需要外部5V或3.3V低电流电源来使设备摆脱复位。 之所以选择这种情况,是因为几乎所有使用此器件的客户都可以通过板载LDO,蓝牙芯片,无线芯片或LED电源获得5V或3.3V电压。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam-San:

    感谢您的回复。

    我会建议客户使用UC或重置控制器来控制/重置和/CKUTE。

    此致,
    加藤