This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204

Guru**** 2524330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TPA3123D2, TLV320AIC32, TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/674727/tlv320aic3204-tlv320aic3204

部件号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他部件: TPA3123D2TLV320AIC32TLV320AIC3105

Helllo,  

我们计划使用 TI的TLV320AIC3204音频编解码器和TPA3123D2立体声放大器。

我附上 了显示编解码器和放大器接口的原理图。

请仔细查看,我建议您在这条线路中遗漏的任何内容。

我在音频部分的经验较少,以下是我的疑问:

  • 如何将功放左右声道连接到音频编解码器 ,但此编解码器包含  

左侧LOP
左侧LOM
右ROP
右_ROM

由于放大器在IC中包含左右引脚。

我已将LEFT LOP和RIGHT ROP (左加和右加)连接到放大器。 正确吗?

  • 我们必须将动态MIC连接到编解码器 ,但根据datasheet.please建议的将动态麦克风连接到编解码器的位置,我对麦克风和耳机的针脚有疑问

e2e.ti.com/.../AUDIO-CODEC-and-AMPLIFIER-INTERFACE-FOR-TI-REVIEW-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们还有另一个问题,我们是否可以将输入电压模拟到输入通道?
    此通道的输入电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    我注意到您的示意图中的设备不是POST中提到的设备,您使用的是TLV320AIC32,而不是AIC3204。 您是否有特殊原因选择了AIC32? 这是一个相当老的编解码器,现在我们拥有具有更好性能和更多系统集成功能的设备。

    对于AIC32,输出被配置为在完全差动模式下运行,这与放大器支持的单端输入不同。 如果您不使用耳机输出,我建议您连接它们,而不是差分线路输出,HP驱动程序可用作线路驱动器。

    麦克风可以连接到任何模拟输入,只需考虑您需要提供微偏电压。 我想你应该能够通过I²C来配置编解码器来禁用麦克风输入,我没有看到使用开关来禁用麦克风的应用程序; 实际上,如果输入驱动程序未静音/禁用,则使用目标方法打开和关闭麦克风可能会导致音频伪影。

    我们建议通过盖子将未使用的输入连接到GND。对于未使用的输出,您可以将其保持浮动。

    在发生损坏之前,设备支持的最大模拟输入为–0.3 V至AVDD+AVDD+ 0.3 ;但我们建议最大输入信号为0.707Vrms,如 数据表的推荐工作条件表所示。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,

    您是否可以推荐具有相同输入和输出的合适编解码器。

    此致,

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    任何具有单端线路输出驱动器的编解码器都可以工作,实际上,提到的TLV320AIC3204可能是一个很好的选择。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Audio-codec-and-stereo-amplifier-for-TI-review.pdfHi

    作为您的反馈,我更换了我的电路。请查看我的示意图,如果有任何错误,请向我提出建议。

    我对音频的了解有限,请验证我的原理图并尽早回复我。此外,我们还提供了硬件跳线来禁用板载麦克风。

    此致,

    Namith HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    我回顾了原理图,并大致提出了相同的建议:

    • 通过盖子将未使用的输入连接到GND
    • MIC可被硬件禁用,但请确保内部输入MIC1未连接到ADC,以避免意外噪音。  
    • HPLCOM和HPRCOM应保持浮动状态。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已选择编解码 器TLV320AIC32IRHBT并为此部件设计了原理图,  

    但我们的客户说此部件太贵,建议我们寻找替代解决方案。

    请尽可能推荐低成本的合适编解码器。

    • 我们的要求:采样频率高达96kHz

    我对编解码器的了解有限。请尽快回复我

    注:当前编解码器成本约 为8美元

    此致,

    Namith HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已经看过这一部分:TLV320AIC3105引脚兼容TLV320AIC32IRHBT,并且电源电压范围也相等。
    价格也更低。

    您能否建议这两个部分之间的主要区别?
    此致,
    Namith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    正如我前面提到的,AIC32是一个相当老的部分,现在我们在整个系统集成工具和性能方面有了更好的代码。 AIC3105是一个值得考虑的好设备,与AIC32的区别主要在于性能和寄存器设置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     麦克风输入的额定电压是多少?

    我们有用于麦克风的前置放大器,其输出从+5V摆幅到-5V。

    此致,

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    对于AIC3105,最大输入信号电平为0.707Vrms,您需要调节前置放大器的输出以匹配此电平,以避免损坏编解码器。 此外,值得一提的是,此设备接受与麦克风的直接连接,因为它在ADC的前端集成了PGA,因此您可能也会考虑不使用外部前置放大器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们的客户需要用于动态麦克风的前置放大器,您是否可以建议用于限制编解码器输入范围的信号调节电路,即0.707 VRMS。
    此致,
    Namith HL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    编解码器是否可以采用双极输入或仅采用0.7V的单端输入,我们对此尚不清楚。 您能否建议一种将音频信号限制为0.7V而不影响信号的解决方案。您能否为我们提供一种解决方案。 随附本节的更新示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    编解码器是否可以采用双极输入或仅采用0.7V的单端输入,我们对此尚不清楚。 您能否建议一种将音频信号限制为0.7V而不影响信号的解决方案。您能否为我们提供一种解决方案。 随附本节的更新示意图。

    很抱歉错过了附件。

    此致,

    Namithe2e.ti.com/.../Audio-codec-and-Pre-amplifier-for-TI-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    AIC3105的ADC在单端模式下接受的输入值为0.707Vrms,此电压等于峰间电压为2V的信号。  去耦合盖将移除直流内容,并将信号耦合到ADC共模电压(CM)中。  

    我不知道有什么具体的解决方案,但我看到了一些带有衰减运算放大器的电路,在其他情况下,我只看到了一个电阻器网络。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请共享TLV320AIC3105的布局指南文档或链接 

    我们正在等待答复。

    谢谢,此致,

    Namith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Namith,

    器件的数据表中提到了AIC3105的布局指南,请参阅第13节。

    此外,您还可以查看AIC3105 EVM用户指南,其中提供了EVM的布局。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师