This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4411:需要TPA4411'全刻度输入电压

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676179/tpa4411-need-tpa4411-s-full-scale-input-voltage

部件号:TPA4411

您好,先生:

因为我们看到输入范围为-0.3V至VDD+0.3V,所以TPA4411的输入信号接地参考不是吗? 输入针脚处是否有直流偏压?
我们能 说 它的全 刻度 输入范围+/-0.3V吗?



  

谢谢,此致,

陈耀恩
2018年29月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    您是否阅读过数据表中的"耳机放大器"一章? 您是否注意到车载充电泵产生负电源电压?

    我想,不应过于严肃地对待图77。 这显示了芯片内部电路的非常简化的示意图。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    一位同事将很快回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您的关注。 我们知道此器件带有开关电容器来生成GND参考输出,但是,我们需要确保其输入级接地也是参考电容器(我正在应用EVM进行检查)。

    在TPA6133的示例中,输入范围是CPVSS-Vpp ~ VDD+VDD 0.2 ,因此我们可以在-3.2V至3.5V之间实现3.3V 0.2 (6.7Vpp=2.36Vrms)的输入电压范围。 但是,在TPA4411的情况下,如果其输入级是无直流偏置的接地基准,则我们可以在不削波的情况下实现-0.3V~+0.3V (0.6Vpp = 0.212Vrms),我们需要建议客户立即在输入引脚处添加分压器,以避免使用1Vrms线路电平输入进行削波。

    TPA6133规格:


    TPA4411 Sapecification:




    我将在EVM测试可用后更新。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年30月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    您是否收到了要测试的EVM? 如果是,您的结果是什么?
    如果您需要进一步的帮助,我可以在周一回到办公室后查看一下。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 我们正在等待EVM,一旦有了测试结果,我们就会发送...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我现在将关闭此线程,并将离线联系您以讨论测试结果。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器