This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:音频麦克风已听到极强的噪音,声音就像运行中的引擎一样,比信号更密集

Guru**** 2415260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3105, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677550/linux-tlv320aic3104-audio-microphone-has-been-heard-extremely-strong-noise-sounds-like-a-running-engine-much-more-intensive-than-the-signal

部件号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3105TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

尊敬的TI专家:

 调试麦克风输入时,我们听到很大的噪音,我在本论坛中查看了许多链接,我们是否有关于如何解决问题的一般教程或过程?

我先附上示意图,然后我们将转储我们以后使用的寄存器地图。 如果您能提供一些建议,我们将不胜感激。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,您好!

    请附上您的寄存器配置和示意图,我将查看一下。

    i TLV320AIC3104 GUI确实有一些您可以查看的预设示例。 您是否有EVM?

    如果您正在使用AGC,我建议禁用它以查看噪音是否消失。 此外,您可以禁用输入块以查看噪音是否消失,然后禁用PGA。
    这肯定不是正常功能,因此我猜测存在配置错误。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:
    感谢您的快速响应,请先查看我们的示意图,我们会将 注册地图转出并尽快发送给您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    我无法看到您附加的图像。 您是否可以尝试再次发布?
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您现在可以看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    云云云云,

    我仍然看不到图像。 您可以尝试其他格式吗?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第0页:0至109 reg (超出保留范围)
    第1页:0至76 reg (超出保留范围。
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:0 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册编号:1 |版本:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:2 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:3 |评估版:10
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:4 |评估版:4
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:5 |评估版:0e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document.docx
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:6 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册编号:7 |评估:A
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:8 |评估:F0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:9 |评估版:3
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:10 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:11 |评估版:1.
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:12 |评估:FA
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:13 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:14 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:15 |评估版:34
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:16 |评估版:34
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:17 |评估:FF
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:18 |评估版:F4
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:19 |评估版:78
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:20 |评估版:78
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:21 |评估版:78
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:22 |评估版:7C
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:23 |评估版:78
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:24 |评估版:78
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:25 |评估版:46
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:26 |评估版:8F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:27 |评估版:B6
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:28 |评估版:B6
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:29 |评估版:8F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册编号:30 |评估版:96
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:31 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:32 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:33 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:34 |评估版:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:35 |评估版:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:36 |评估版:14
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:37 |评估:C0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:38 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:39 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:40 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:41 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:42 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:43 |评估:2F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:44 |评估:2F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:45 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:46 |评估:2F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:47 |评估:AF
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:48 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:49 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:50 |版本:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:51 |评估版:F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:52 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:53 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:54 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:55 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:56 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:57 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:58 |评估版:6
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:59 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:60 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:61 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:62 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:63 |评估:2F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:64 |评估:AF
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:65 |评估版:F
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:66 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:67 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:68 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:69 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:70 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:71 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:72 |评估版:6
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:73 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:74 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:75 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:76 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:77 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:78 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:79 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:80 |版本:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:81 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:82 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:83 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:84 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:85 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:86 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:87 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:88 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:89 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:90 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:91 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:92 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:93 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:94 |评估:C6
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:95 |评估版:C
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:96 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:97 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:98 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:99 |版本:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:100 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:101 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:102 |评估版:2
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:103 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:104 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:105 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:106 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:107 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:108 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:0 |注册号:109 |评估版:0

    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:0 |评估版:1
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:1 |评估版:6B
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:2 |评估版:E3
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:3 |评估版:96
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:4 |评估版:66
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:5 |评估版:67
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:6 |评估版:5D.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:7 |评估版:6b.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:8 |评估版:E3
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:9 |评估版:96
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:10 |评估版:66
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:11 |评估版:67
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:12 |评估版:5D.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:13 |版本:7D
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:14 |评估版:83
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:15 |评估版:84
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:16 |评估:EE.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:17 |版本:7D
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:18 |评估版:83
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:19 |评估版:84
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:20 |评估:EE.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:21 |评估版:39
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:22 |评估版:55
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:23 |评估版:F3
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:24 |评估:2d
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:25 |评估版:53
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:26 |评估版:7E
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:27 |评估版:6B
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:28 |评估版:E3
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:29 |评估版:96
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:30 |评估版:66
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:31 |评估版:67
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:32 |评估版:5D.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:33 |评估版:6b.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:34 |评估版:E3
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:35 |评估版:96
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:36 |评估版:66
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:37 |评估版:67
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:38 |评估版:5D.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:39 |版本:7D
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:40 |评估版:83
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:41 |评估版:84
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:42 |评估:EE.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:43 |版本:7D
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:44 |评估版:83
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:45 |评估版:84
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:46 |评估:EE.
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:47 |评估版:39
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:48 |评估版:55
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:49 |评估版:F3
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:50 |评估:2d
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:51 |评估版:53
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:52 |评估版:7E
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:53 |评估版:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:54 |评估:FF
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:55 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:56 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:57 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:58 |版本:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:59 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:60 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:61 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:62 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:63 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:64 |评估版:0
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:65 |审批编号:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:66 |评估:EA
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:67 |版本:80
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:68 |评估版:16
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:69 |审批编号:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:70 |评估版:D5
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:71 |评估版:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:72 |评估:EA
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:73 |评估版:80
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:74 |评估版:16
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册编号:75 |审批编号:7F
    [TLV320AIC3104]:页面:1 |注册号:76 |评估版:D5
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我们似乎发现了问题的一部分,在我们的原理图设计中,我们使用单声道输出。  软件预期TLV320AIC3104将提供立体声输出,您能否帮助检查我们是否仍然可以提供立体声输出?

    e2e.ti.com/.../7635.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    我不确定我是否理解。您是在谈论I2S吗?

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    是的,我关心的是I2S数字输出通道,我们能否根据当前原理图输出立体声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    设备的I2S输出应为立体声,但左通道将全部为零。AIC3104不能将MIC2R路由到左ADC。

    可以将DAC数据路径设置为播放左右数据信道的单声道混合,但听起来并不能帮助您。

    有一件事可能会有帮助… 您似乎没有使用Line1LM,Line1LP,line1RM和line1RP输入。是否正确?

    因为如果您使用TLV320AIC3105,您的输入路由功能就会更强大。除了输入之外,AIC3104和AIC3105非常相似,并且除了输入外,所有的引脚都相同。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    Register 17/18的配置似乎也允许您将MIC2R的单声道输入路由到左侧ADC, 但图中显示此实现没有路径,寄存器值是否为相同系列的其他部分(如  TLV320AIC3106 )设计,它允许单声道输入路由到左侧ADC和右侧ADC?  根据 我们当前的原理图,似乎无法为麦克风生成立体声输出。  
    是的,我们在 当前设计中不使用Line1LM,Line1LP,line1RM和line1RP输入,我们是否可以通过一些修改(如插入capcitor)再次使用它?
    根据您的建议,我们可以在  不对硬件进行任何修改的情况下迁移TLV320AIC3105,对吗? 您提到的输入有何不同? 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cloud Yun,

    是的, AIC3104与AIC3106属于同一个系列。  数据表中的Register17/18可能是复制错误。  欢迎您确认。

    TLV320AIC3105与TLV320AIC3106具有相同的输入路由(包括旁路路径),但它们都是单端输入。  其它功能与AIC3104相同。 请参见下图:

    此致。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    是否可以利用TLV320AIC3104的PIN14,将其作为MIC2L信号来驱动左侧ADC,而不是将其作为 MICDET?

     MIC2L或MICDETonly的功能差异是否来自交流耦合或直流耦合?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    可以将DC连接到AIC3104中,但您需要调整输入的电平,并且需要更改增益以匹配ADC的输入范围。简单地重做原理图或使用AIC3105会更有限制。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    感谢您的澄清。
    您是否可以共享AIC3104的直流耦合输入的示意图示例? 我将检查我们是否计划重新设计原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,我没有特定于AIC3104的示意图示例,因为它不是推荐的使用案例。 任何电压偏移都可能会产生很大的问题,并会限制PGA的使用。 如果您没有直流耦合的特定原因(例如测量直流电压),我建议您避免这种情况。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您的支持,我们已经解决了以前在软件中MIC输入的问题。

    现在我们重点关注扬声器,我们能否从系统可行性角度直接将DOUT循环至DIN? 我已经实施了这一方案,但发现噪声比信号强得多,您是否可以根据我们的原理图共享一些实用的寄存器配置, 两个通道具有HPLOUT和  HPROUT的单输出。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cloud Yun,

    DOUT可以直接布线至DIN,因此应该不会出现噪音问题。 我做过无数次这样的事情,从未遇到过问题。  如果您的外部数据源也向DIN提供数据,则会出现问题。

    GUI可用于帮助您创建配置。  有预设的路由配置。 您可能仍需要配置PLL或CLKDIV等...但路由应该良好。

    立体声回放至交流耦合耳机输出:

    W 30 07 8A

    W 30 29 02

    W 30 2B 00

    W 30 0E C0

    W 30 25 E0

    W 30 26 10.

    W 30 2F 80

    W 30 40 80

    W 30 41 0D

    W 30 33 0D

    对于输入端,我修改了预设"板载麦克风到数字输出"。  GUI中有一个拼写错误,表示此配置使用mic3L/R  但如您所知,TLV320AIC3104没有Mic3L/R输入。 由于您只使用Mic2R输入,因此我已将其路由到左右ADC, 但您可以选择其中一个并删除另一个,或同时使用两者。  

    W 30 11 F0 # route mic2R to left ADC pga mix

    W 30 12 F0 #将mic2R路由到右ADC PGA混合

    W 30 16 7C #加电右ADC

    W 30 13 7C #加电左ADC

    W 30 0F 00 #取消左ADC PGA的静音,PGA增益= 0dB

    W 30 10 00 #取消右ADC PGA的静音,PGA增益= 0dB

    W 30 19 80 #麦克风偏置= 2.5V。

    我还附上了一个功能方框图,其中包括每个方框的登记号。  本文档可帮助您规划配置。

    此致。

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3104_5F00_Functional_5F00_block_5F00_Diagram_5F00_With_5F00_Registers.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您的指导。 我认为我丢失的主要项目是寄存器14 0f交流输出耦合,我根据您的配置修改了所有寄存器配置(将左通道静音并使用右通道)并将其读出,如果我有任何错误,请指出。  
    使用这些设置进行配置后,问题仍然存在--我可以听到持续的强烈刺耳的背景噪音。 根据您的经验,原因可能是什么?


    只是为了补充环境,我使用相同的I2S接口,也就是说,DOUT和DIN都由相同的WCLK和BCLK驱动或捕获,我在Xilinx FPGA中将DOUT短接至DIN。 您对此实施有任何怀疑吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    您能否解释一下"我在Xilinx FPGA中将DOUT短接到DIN "的含义?

    当我将AIC3104的引脚短接到AIC3104的DIN时,我只是将引脚短接在一起。 您能否获得DIN的范围捕获? 使用WCLK和BCLK?

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    我们已将DOUT和DIN路由到Xilinx FPGA引脚,为了建立稳定可靠的连接,我只是在没有任何寄存器管道的情况下将PIN短路,整体延迟仅为4.534ns,我认为对于48kHz信号而言,这并不重要。 相当于直接短路,除非您 在噪音引入方面有不同意见。

    对于"良好"波形或"坏" 波形,您分别有何期望? 您是否有 "良好"波形可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云云云云,

    预期的I2S数据/时钟波形在数据表中。  我已在 AIC3104的HPROUT上附加了1kHz测试音的示波器快照。   

    第一个示波器画面来自TP26。  这是一个未过滤的输出。  第二个示波器来自TP33。  此输出上有一个无源LPF,以减少带外噪音。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

     测试点似乎是HPRCOM而不 是HPROUT。

    您的测试结果是否来自您的黄金参考板? 我们应该如何生成 1kHz测试音以获得与您相似的测试结果?

    此外,在我们的例子中,如果我们把ADC音量调小一点,扬声器的噪音有点褪色,如果我们将DOUT缩短到DIN,您认为输入音量还是造成噪音的另一个因素吗?

    谢谢!

    云  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    此测试结果来自我们的EVM,我不确定是否将其称为“黄金参考板”,但它在设计时考虑了数据表中描述的所有布局因素。
    我的测试音是通过PC上的程序生成的,EVM用于将USB桥接至编解码器。 任何I2S输出源均可接受。您是否有权访问AP?

    使用输入PGA肯定会增加一些噪音。尝试将PGA静音,查看噪音是否消失。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cloud Yun,

    我想知道您是否可以向我提供此问题的最新状态? 噪音问题是否已解决?

    -Steve