主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3105, TLV320AIC3106
工具/软件:Linux
尊敬的TI专家:
调试麦克风输入时,我们听到很大的噪音,我在本论坛中查看了许多链接,我们是否有关于如何解决问题的一般教程或过程?
我先附上示意图,然后我们将转储我们以后使用的寄存器地图。 如果您能提供一些建议,我们将不胜感激。
期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的TI专家:
调试麦克风输入时,我们听到很大的噪音,我在本论坛中查看了许多链接,我们是否有关于如何解决问题的一般教程或过程?
我先附上示意图,然后我们将转储我们以后使用的寄存器地图。 如果您能提供一些建议,我们将不胜感激。
期待您的回复。
您好,Steve,
我们似乎发现了问题的一部分,在我们的原理图设计中,我们使用单声道输出。 软件预期TLV320AIC3104将提供立体声输出,您能否帮助检查我们是否仍然可以提供立体声输出?
您好,Steve,
Cloud Yun,
DOUT可以直接布线至DIN,因此应该不会出现噪音问题。 我做过无数次这样的事情,从未遇到过问题。 如果您的外部数据源也向DIN提供数据,则会出现问题。
GUI可用于帮助您创建配置。 有预设的路由配置。 您可能仍需要配置PLL或CLKDIV等...但路由应该良好。
立体声回放至交流耦合耳机输出:
W 30 07 8A
W 30 29 02
W 30 2B 00
W 30 0E C0
W 30 25 E0
W 30 26 10.
W 30 2F 80
W 30 40 80
W 30 41 0D
W 30 33 0D
对于输入端,我修改了预设"板载麦克风到数字输出"。 GUI中有一个拼写错误,表示此配置使用mic3L/R 但如您所知,TLV320AIC3104没有Mic3L/R输入。 由于您只使用Mic2R输入,因此我已将其路由到左右ADC, 但您可以选择其中一个并删除另一个,或同时使用两者。
W 30 11 F0 # route mic2R to left ADC pga mix
W 30 12 F0 #将mic2R路由到右ADC PGA混合
W 30 16 7C #加电右ADC
W 30 13 7C #加电左ADC
W 30 0F 00 #取消左ADC PGA的静音,PGA增益= 0dB
W 30 10 00 #取消右ADC PGA的静音,PGA增益= 0dB
W 30 19 80 #麦克风偏置= 2.5V。
我还附上了一个功能方框图,其中包括每个方框的登记号。 本文档可帮助您规划配置。
此致。
-Steve Wilson
e2e.ti.com/.../TLV320AIC3104_5F00_Functional_5F00_block_5F00_Diagram_5F00_With_5F00_Registers.pdf
您好,Steve,