This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211检测到DIR错误时的行为

Guru**** 2402385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681373/pcm9211-behavior-when-pcm9211-detects-dir-errors

部件号:PCM9211

您好,

当DIR解锁时,ADC输出在等待时间设置为XTTIWT[1:0]后自动路由至主输出端口, 因此,请告诉我,当DIR仅在短时间内解锁时(例如 :1毫秒)?
在上述情况下,我希望输出不会更改。
此外,您能告诉我DIR检测解锁的详细检测算法吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    我将需要研究一些详细信息,以回答您有关DIR实施详细信息的问题。 有了更多详细信息后,我就会有更新。

    此致,谢谢!
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您的及时回复。

    我期待从您那里获得详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    很抱歉催促您,但如果您对这些问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    不用担心...抱歉,我仍在调查XTI等待期的内部实施详细信息和DIR实施的详细信息。 我应该在下周初有一个乌冬。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您向我提供有关情况的建议。
    我必须在下周初向我们的客户更新这些信息,因此期待很快收到您的回复。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    如果您对这些问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    我应该尽快将这些问题的详细信息告知客户,因此请告诉我您的情况。

    非常感谢您的快速响应。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    由于PCM9211是在另一个TI位置设计的,而且一些设计人员已经搬迁到其他团队工作,因此我们很难及时获得DIR模块的设计详细信息。 我们对未能及时给出答案表示歉意。

    Ajit (应用程序管理器)正在帮助我。我们将尽快为您解答问题。 谢谢。


    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您的持续支持。

    我期待着尽快从您那里获得详细信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    如果您对这些问题有任何更新,请告诉我。
    由于要花很长时间才能得到答案,因此可能会丢失此套接字。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    很抱歉催促您,但请告诉我您的情况。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    请告诉我您的情况。

    非常感谢您的快速响应。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    很抱歉催促您,但如果您对此问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤