This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682247/drv632-drv632

部件号:DRV632

尊敬的先生:

客户将DRV632设计为具有良好THD+N的D/s;但 如果DRV632前面有额外的LPF (1uF+6.34kohm),则在低频(>2KHz)下,THD+N将会变差,如下所示。

您是否知道LPF为何会导致低频时THD+N较差?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我会检查一下,但我有一些问题:
    从图中我看到了串联的电容器,所以它实际上是一个带FC =~25Hz的HPF,对吗?
    -您是否尝试重新排列输入过滤器的位置? 就像将音频开关置于1uF之前? 或6.34千欧后?
    -如上所述设计的DRV632是多反馈滤波器拓扑,它是LPF,并且通过添加输入耦合电容器,您可以创建由C3和R1确定的HPF (如9.3 5输入阻塞电容器一节所述): 为什么不调整C3和R1以获得所需的HPF FC,而不是在输入处添加额外的过滤器?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    1.是,25Hz

    2.还没有。

    3.这是基于客户现有产品的设计。 (在图中,左侧零件为现有设计,右侧零件为新添加的设计。)

    有一个音频开关IC置于信号路径上,并且额外的C-R用于它-- 1uF电容器是以前的IC输出端口和音频开关IC输入端口之间的直流块。 此外,6.34千欧用于解决音频开关IC可能导致的过冲问题。

    我认为如果音频开关IC可以从设计中移除,那么额外的C-R也可以移除。 但是,由于客户不想随便更改现有设计以导致任何可能的问题,这仍在检查中,而以前的设计师已经解决了这一问题。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    您是否测量过音频源的THD+N性能? 低频时THD+N的增加可能来自上一阶段。
    另外,请告诉我是否可以选择移除开关和HPF,并通过测试结果。 它将阐明滤清器或开关是否导致THD+N增加

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    Comdirm音频源良好,卸下开关,LRC也正常。 这就是为什么我要求使用额外的RC时THD性能会更差的原因。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    原理图中的DRV632通过连线提供差分输入。 但你用非差分源驱动它。 数据表的图8显示了提供反相输入的电路。 这可能更适合。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     各位,

    我们仅使用DRV632和板载的相关组件修改客户的PCB,以再次测量,它看起来比DRV632 EVM要差一些。

    您是否知道什么可能导致客户主板性能下降?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    音频开关本身可能会产生失真。 这种情况并不少见。 您是否已选中此项? 您能否断开整个DRV632电路并直接在6k34电阻器处测量THD?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    测试结果已断开开关,仅测量DRV632引脚。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    客户主板中的变形增加可能与设计本身或环境有关。 单端信号用于测试客户和EVM板? 两块板的输入和输出连接是否相同? 外部组件是否具有相同的值?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是,您可以直接回复此帖子,如果此帖子已锁定超时,则可以创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师