This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:DSP模式下的音频接口

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679771/tas2557-audio-interfaces-in-dsp-mode

部件号:TAS2557

您好,

客户将在DSP模式下使用TAS2557,我们对音频接口有一些问题。

  1. 我们是否可以仅使用ASI1音频接口进行开环控制?
  2. ICC/Asim端口上是否有更多文档?
  3. ICC/Asim端口的功能是什么?它与asi1和asi2有何区别?

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    1)您可以详细解释您的申请,以便更好地了解您。
    2)我们没有关于ICC/Asim端口的文档。
    3) ICC/Asim端口用于在立体声设置中通信两个SmartAmps,ASI1和ASI2用于设置输入数字音频信号。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jose。

    1.我们打算在一条DSP总线上使用其中8个放大器。 对于开环控制,我们意味着我们不需要来自ASI2上的AMP的处理音频反馈。
    2.理解,谢谢。
    3. DSP模式是否也需要ICC端口?

    此致,
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    1)两个或多个器件需要时分复用(TDM)才能共享公共总线。 TDM模式可用于DSP接口模式。 您可以参阅 SmartAmp数据表中的TDM模式部分以了解更多信息。
    3)不,不是。 正如我提到的,ICC/Asim端口仅用于在立体声设置中通信两个SmartAmps。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    再次感谢您的帮助。 我有一个关于这个机会的后续问题:

    在我们最终确定研究板示意图之前,我们要确认。
    如果客户具有16位音频的TDM模式中的16个放大器(即使最后一个位将位于256位位置),是否正常工作?

    ASI PCM模式

    ASI1_format[4:2]= 0x1

    ASI2_format[4:2]= 0x1

     

    ASI PCM输入字长度

    ASI1_format[1:0]= 0x0

    ASI2_format[1:0]= 0x0

     

    ASI OFFSET1

    ASI1_OFFSET _1 = 0xF0

    ASI2_OFFSET _1 = 0xF0

    此致,
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果假设起始偏移为0,则MSB和LSB位置应如下所示:

    信道 MSB LSB 偏移
    1. 0 15. 0x0
    16. 31. 0x10
    3. 32岁 47. 0x20
    4. 48. 63. 0x30
    5. 64 79 0x40
    6. 80 95 0x50
    7. 96. 111. 0x60
    8. 112 127. 0x70
    9. 128. 143. 0x80
    10. 144. 159. 0x90
    11. 160 175. 0xA0
    12. 176. 191. 0xB0
    13. 192. 207. 0xC0
    14. 208. 223. 0xD0
    15. 224. 239. 0xE0
    16. 240 255. 0xF0

    这应该适合于在48 KHz下使用12.288 MHz BCLK采样的字帧。  客户是否计划使用这些设备的SDOUT线路?  如果是这样,应小心设置总线保持器,以便设备之间不会发生冲突。  此外,每台设备只能提供16位数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    如果这有助于解决问题,您可以验证答案。 这对于具有相同问题的其他客户很有用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师