您好,
客户将在DSP模式下使用TAS2557,我们对音频接口有一些问题。
- 我们是否可以仅使用ASI1音频接口进行开环控制?
- ICC/Asim端口上是否有更多文档?
- ICC/Asim端口的功能是什么?它与asi1和asi2有何区别?
谢谢!
Ryan B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jose,
再次感谢您的帮助。 我有一个关于这个机会的后续问题:
在我们最终确定研究板示意图之前,我们要确认。
如果客户具有16位音频的TDM模式中的16个放大器(即使最后一个位将位于256位位置),是否正常工作?
ASI PCM模式
ASI1_format[4:2]= 0x1
ASI2_format[4:2]= 0x1
ASI PCM输入字长度
ASI1_format[1:0]= 0x0
ASI2_format[1:0]= 0x0
ASI OFFSET1
ASI1_OFFSET _1 = 0xF0
ASI2_OFFSET _1 = 0xF0
此致,
Ryan B.
如果假设起始偏移为0,则MSB和LSB位置应如下所示:
信道 | MSB | LSB | 偏移 |
1. | 0 | 15. | 0x0 |
二 | 16. | 31. | 0x10 |
3. | 32岁 | 47. | 0x20 |
4. | 48. | 63. | 0x30 |
5. | 64 | 79 | 0x40 |
6. | 80 | 95 | 0x50 |
7. | 96. | 111. | 0x60 |
8. | 112 | 127. | 0x70 |
9. | 128. | 143. | 0x80 |
10. | 144. | 159. | 0x90 |
11. | 160 | 175. | 0xA0 |
12. | 176. | 191. | 0xB0 |
13. | 192. | 207. | 0xC0 |
14. | 208. | 223. | 0xD0 |
15. | 224. | 239. | 0xE0 |
16. | 240 | 255. | 0xF0 |
这应该适合于在48 KHz下使用12.288 MHz BCLK采样的字帧。 客户是否计划使用这些设备的SDOUT线路? 如果是这样,应小心设置总线保持器,以便设备之间不会发生冲突。 此外,每台设备只能提供16位数据。