请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3100 您好,支持团队,
我对TLV320AIC3100有一些疑问。
我们的客户正在研究针对打开电源时耳机输出上的杂音的对策。
应用所有电源电压,并通过更改"第1页/注册31 D7:通电/断电"来打开或关闭耳机驱动器。
客户尝试通过调整“第1页/注册33 D6 - D3:驱动程序开机时间”和“第1页/注册33 D2 - D1:驱动程序上升步长时间”来减少流行声。
[问题]
1.“驾驶员开机时间”较大,它是否对pop sound对策有效?
2.什么功能是"驾驶员提升步长时间"?
当更改此值时,IC的行为将如何变化?
3.是否有其他有效的对策来减少流行音乐?
此致,
Tachibana先生