This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:耳机输出上的Pop声音问题的对策

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684265/tlv320aic3100-countermeasure-for-pop-sound-issue-on-headphone-output

部件号:TLV320AIC3100

您好,支持团队,

我对TLV320AIC3100有一些疑问。

我们的客户正在研究针对打开电源时耳机输出上的杂音的对策。

应用所有电源电压,并通过更改"第1页/注册31 D7:通电/断电"来打开或关闭耳机驱动器。
客户尝试通过调整“第1页/注册33 D6 - D3:驱动程序开机时间”和“第1页/注册33 D2 - D1:驱动程序上升步长时间”来减少流行声。

[问题]
1.“驾驶员开机时间”较大,它是否对pop sound对策有效?
2.什么功能是"驾驶员提升步长时间"?
当更改此值时,IC的行为将如何变化?
3.是否有其他有效的对策来减少流行音乐?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san

    是的,较长的开机时间应有助于减少弹出。 话虽如此,但也有一些注意事项。 如果尚未为DAC选择HP路径。 然后,在关闭电源之前,应将HPDrivers静音。否则,如果未选择HP路径,并且HPdrivers未静音,则会有一些噪音与hpouts相结合,并且在hpdrivers最终打开时,该噪音会导致轻微的弹出。

    如果选择了DAC的HP路径,则这不是什么问题,但将HP路径设为静音仍是一个好主意。

    当我使用1.8ms的电源驱动器电源时,我发现弹出量大幅减少,尽管在1.47 上仍有一个可测量的输出跳线, 但是,在10毫伏的时间里,这对我来说是最糟糕的。如果我真的听,我可以注意到/听到这个,但我不认为我会注意到,如果我不在一个安静的房间里,听它的话。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilson-San,

    感谢您提供有关流行音乐应对措施的建议。

    当我们使用EVM进行评估时,我们确认了“驱动器开机时间”的影响。
    但是,更改"驾驶员上升步长时间"不会改变杂音,耳机输出的上升波形似乎也不会改变。

    "驾驶员提升步长时间"有何影响?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san

    驾驶员提升步长时间会改变上升至CM的步长时间。 这实际上使其上升速度更快或更慢。 我不记得在斜坡上到底有多少个离散的步骤,但可能是8个。这意味着通过改变斜坡步长时间,从1-4,斜坡时间大致在8-32毫秒之间。 我可以进行一些测量以确认。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wilson-San,

    很抱歉我的回复太晚了。

    我的理解如下。 我的理解是否正确?
    "驱动器通电时间"控制耳机输出驱动器电路的电源电压。 "驾驶员上升步长时间"控制耳机输出电压的上升时间。

    在我们对EVM的评估中,“驱动器开机时间”的控制占主导地位,而“驱动器上升步长时间”的影响则未被发现。

    此致,
    Tachibana先生