请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5424B-Q1 主题中讨论的其他部件:TAS5424A
您好,
多年来,我们一直在设计中使用TAS5424A,没有任何问题。 我最近决定尝试安装TAS5424B,因为我们可能需要将电源电压提高到24V。 B版本不允许我的系统完成初始化过程。
这2个放大器中是否存在任何会影响启动的差异。 具体来说,是否有与I2C命令行为相关的内容?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
多年来,我们一直在设计中使用TAS5424A,没有任何问题。 我最近决定尝试安装TAS5424B,因为我们可能需要将电源电压提高到24V。 B版本不允许我的系统完成初始化过程。
这2个放大器中是否存在任何会影响启动的差异。 具体来说,是否有与I2C命令行为相关的内容?
谢谢
Greg,
感谢您的回复。 我终于找到了它的底部。
实际上,在B版本上对寄存器进行了一些重新排列, 特别是直流检测功能,过电流,过温。 现在 不使用REG地址0x0E和0x0F,并且重新映射了材料。
我还在I2C驱动程序中发现了一个错误,TAS5424A显然忽略了该错误。 我没有在寄存器读取中发送正确的ACK位。 A芯片不在乎。 B芯片必须已修复此问题,并且工作正常,因此暴露了我的驱动程序中的错误。