This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424B-Q1:与TAS5424A的兼容性

Guru**** 2397735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684540/tas5424b-q1-compatibility-with-tas5424a

部件号:TAS5424B-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS5424A

您好,  

多年来,我们一直在设计中使用TAS5424A,没有任何问题。  我最近决定尝试安装TAS5424B,因为我们可能需要将电源电压提高到24V。  B版本不允许我的系统完成初始化过程。  

这2个放大器中是否存在任何会影响启动的差异。  具体来说,是否有与I2C命令行为相关的内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    寄存器不需要任何更改。在任何重置后都需要清除故障。 您可能需要查看在重置或通电后是否出现欠压故障。 这些必须清除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg,

    感谢您的回复。  我终于找到了它的底部。

    实际上,在B版本上对寄存器进行了一些重新排列, 特别是直流检测功能,过电流,过温。  现在 不使用REG地址0x0E和0x0F,并且重新映射了材料。

    我还在I2C驱动程序中发现了一个错误,TAS5424A显然忽略了该错误。  我没有在寄存器读取中发送正确的ACK位。  A芯片不在乎。  B芯片必须已修复此问题,并且工作正常,因此暴露了我的驱动程序中的错误。