This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2903C:用于PCM2903C的Linux驱动程序? 是否支持格式? USB传输?

Guru**** 2398015 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/684889/linux-pcm2903c-linux-drivers-for-pcm2903c-format-supported-usb-transmission

部件号:PCM2903C
主题: HID2中讨论的其他部件

工具/软件:Linux

各位同事:

我的客户正在评估PCM2903C... 他有一些问题:

1) 此设备是否有可用的Linux驱动程序?

2)客户是否可以仅使用USB通道进行数据传输?

3)此设备支持哪种数字格式? mp3,file.wav? 或其他?

非常感谢,

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,传真:

    PCM2903C是USB音频编解码器,可用于从主机系统传输音频。

    此设备不需要特殊驱动程序,因为它使用操作系统中的本机USB-Audio Class 1驱动程序。 检测到PCM2903C后,主机将将其识别为音频设备,该设备可以录制和播放音频。 设备将从主机设备接收USB音频数据,其中音频播放器软件可以通过USB接口从音频文件发送音频。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    在PCM2903C上,我看到音频数据和控制数据都可以通过USB发送。
    因此不需要通过S/PDIF接口进行通信,这是正确的吗?
    是否可以通过USB管理音量控制而不使用HID0,HID1,HID2针脚(保持高位)?
    非常感谢,

    Francesco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco,

    正确,音频和控件通过USB从主机设备发送或发送到主机设备。 S/PDIF是一种额外的功能,允许连接音频数字S/PDIF总线,不需要进行设备的常规操作。

    是的,主机设备可以控制音频内容的音量和静音,提供HID接口以添加控制主机设备外音量的选项。 HID接口可通过保持相应引脚浮动而忽略;将其连接到高位将导致所有HIDx控件同时处于活动状态,从而导致异常行为。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师